This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1

Guru**** 2590110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338152/bq40z50-r1-bq40z50r1

器件型号:BQ40Z50-R1

您好

我们使用4S1P 电池组。 我们已经制造了一些用于生产的数量。

我们已将其置于关断模式并保存在资源清册中。 当需要电池组时、我们将存在从关断模式进入的电池。

在这我们面临一个问题,库存中的电池组在关闭模式下,当我们尝试再次充电电池时,电池组中的一些电池出现故障(1V/电池),这使得整个电池组不使用。

触发关断模式时、电池处于标称电压区域(14.8V)下。

请推荐一种解决方法。

此致

ANANDAN N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ANANDAN

    电池处于关机模式多长时间? 在关断模式下、充电和放电 FET 处于开路状态、这会抑制任何电流流经电池。 这是一种非常不寻常的情况。 如果存在某种类型的漏电流、我唯一能够想到的就是这种情况。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    2022年9月、我们关闭了电池、现在取出 电池。 在本月我们试图对电池进行充电时、我们将面临这一错误。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    是的、听起来您的系统有某种泄漏电流。 当电量监测计处于关断模式时、很难测试这一点。 然而,这是我根据所提供的资料得出的唯一合乎逻辑的结论。

    此致、

    尼克·理查兹