This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:导通问题

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338343/bq28z620evm-071-turn-on-problems

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ28Z620

大家好!

我正在使用 BQ28z620评估板、在对锂离子电池进行标准充电和放电几天之后、我发现在按下 PCB 板上的 Wake 按钮 S1后、BQ28z620不会保持电压(在 PACK+端接中) l。 如果我尝试继续按下按钮 S1、BQ28Z620会与 Battery Menagement Studio (通过 EV2400)兼容、但如果我在右侧发送一些预配置的命令、我不会接收响应。
我附上 BMS 接口的屏幕截图、其中包含 BQ28Z620的 N/A 结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Niccolini:

    如果您转至"Data Memory"、然后选择"Settings"、然后点击"DA Configuration"。 位0 (CC0)是高电平还是低电平?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、这个位 CC0为高电平、然后我设置为低电平、BQ28Z620保持上电(这样 BQ 现在工作正常、我不知道为什么这个位改变了其值)、但在 BMS 软件中"结果"和"读取"字段始终为 N/A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果使用此电量监测计制作我自己的 PCB、PACK 引脚应连接到电池电压或电池组电压? 如果我将 PACK 引脚连接到电池组电压、如何始终在电池组引脚上需要一个正电压来唤醒 BQ28Z620。 PACK 感应的真正功能是什么以及如何正确配置它?

    谢谢。
    F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niccolini:

    BMS 软件"Result"(结果)和"Read"(读)字段始终为 N/A (不适用)

    您能否分享这一行为的屏幕截图? ^

    就 PCB 的连接而言、系统负载和充电器应连接到 PACK 引脚。 我将附上 EVM 的原理图、以便您更好地了解。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 PCB 的连接,系统负载和充电器应连接到电池组引脚。

    好的、但如果我不安装按钮、如何唤醒 BQ28Z620?

    您能分享此行为的屏幕截图吗? [/报价]

    看一下我昨天分享给你的屏幕截图、在右下角您可以看到 N/A 字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niccolini:

    当充电和放电 FET 闭合时、这与按下按钮时的行为相同。 通过电池施加负载会将其唤醒。

    发送 RESET 命令后、"结果"和"读取"应为 N/A。 按 ChemID 命令、查看具体内容。

    此致、

    尼克·理查兹