This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池将哪一个正确的充电电压视为100%?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336712/bq28z610-which-is-correct-charging-voltage-to-perceive-by-the-battery-as-100

器件型号:BQ28Z610

大家好!

我想知道为什么充电电压为3 (Low、Med 和 High)。

当设置电池在 I2C 中识别为100%的充电电压时、

我应该使用哪个地址:LOW (0x468C)、Med (0x468E)、High (0x4690)?

如果您能告诉我为什么需要它、将会有所帮助。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好 

    请阅读 TRM 的第4节(先进充电算法)、因为该节详细介绍了相关参数及其对电量监测计的影响。 简单来说、充电电压与温度配对、从而根据这2个参数调整电池的充电电流。 为了使电量监测计能够识别100%、需要处理有效的充电终止、TRM 的第4.6节对此进行了讨论。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我知道 ChargingVoltage ()是通过设置 Low / Standard/Rece/High Temp Charging:Voltage 来调节的、如 TRM 中的4.5 ChargingVoltage 表所示。

    如果我们不需要充电算法、是否可以将所有"Low/Standard/Reco/High Temp Charging:电压值设置相同、例如4.2V?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ryusuke、

    可以、将所有充电电压设置为4.2V 是非常好的选择。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢你。

    我还想再问。

    在0x30/31处可以读取的充电电压值是多少?

    是标准温度充电吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ryusuke、

    从0x30/0x31读取的充电电压将是基于提前充电算法的相应充电电压。 但是、如果您将所有充电电压设置为4.2V、那么它的读数应该为4200mV。  

    此致、

    尼克·理查兹