This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:相位范围介于70°和大于90°之间、增益介于-10dB 和-20dB 之间。 有什么问题吗?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335741/tps628503-q1-the-phase-range-is-between-70-and-more-than-90-and-the-gain-is-between--10db-and--20db-is-there-any-problem

器件型号:TPS628503-Q1

嗨、团队,

关于其电源环路稳定性、所需的相位裕度和增益裕度范围是多少?
我们当前的实际测量结果显示、相位范围从70°到大于90°、增益为-10dB 到-20dB。 如果相位裕度过大、在使用中会不会有任何问题?
其他型号的 TI 电源是否对相位裕度和增益裕度有相同的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    增益裕度似乎没有问题。 如果采用相位裕度、通常相位裕度高于45度。 关于最大相位裕度是多少:

    这取决于您可以选择的最大稳定时间是多少。 因为相位裕度越高、瞬态响应期间所需的稳定时间就越长。 因此、它就像一个过阻尼系统、过冲/下冲会更低、但稳定时间会更高。

    另一个重要参数是用于计算控制环路带宽的交叉频率。  交叉频率越高、带宽越高、系统越快。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    您还有其他问题吗?

    谢谢。

    法尔海恩