This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952库仑计数器随机错误/跳转

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328535/bq76952-bq76952-coulomb-counter-random-error-jump

器件型号:BQ76952

您好!

我们遇到的问题与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000661/bq76952-random-reset-coulomb-counter-reset-value 非常类似 

即使未执行放电、库仑计数器也会显示一个与高放电状态对应的值。 我们的电池为20000mah、显示的放电量超过300000。 这不是 i2c 通信问题、因为在"跳转"之后的值似乎保持在高值

这似乎是相当随机和难以复制!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

    是否对器件执行了部分复位? 为  RESET_PASSQ () 应在执行部分复位后发送命令、否则读数约为-32000。

    这是您正在阅读的内容吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未启动部分复位。 这是通过 rst 引脚实现的、正确吗? 我们知道复位的唯一方法是在 SRN SRP 引脚上的瞬变超出范围期间。 我们对这两种器件都提供保护。  

    所有保护标志都被关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

    正确、为 RST_SHUT 引脚。  

    发送子命令后、读回之前是否有2ms 的延迟? 您是否有这方面的日志?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2 ms delay after white subcommands?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

     DASTATUS6()子命令,显示库仑计数器累积电荷。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查数据表中建议读回寄存器、以查看子命令是否被访问。 这是延时的替代,正确吗?  

    此外,我认为它不是一个通信问题,因为它一直收到的大值后"跳"事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

    是的。 如果您回读3E/3F、直到返回写入的子命令、则应该可以。

    是否有可能得到这种情况的日志? 发生跳变时的测试条件是什么?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我们正在读回3E/3F 以验证有效读取。

    我们还没有找到任何特殊的条件,当这种跳跃发生,它是非常随机的。 这位于客户电路板中。 您有兴趣查看哪些日志? 只是为了澄清

    • 我们不会有意重置芯片、并且已经安装了所有无源器件、以防止 bq 因
    • 当 CC 值跳变后,它将从高值向上/向下计数,这表明它不是 I2C 上的读取错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

    我想看到电流 CC1/CC2以及累积电荷和时间的日志。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法记录此日志随时间推移的情况、因为复制真的很难、并且 MCU 没有足够的存储器来存储此日志。 我们可以有一个筛选器来捕获特定事件、并在有帮助的情况下进行记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan:

    如果你能得到它的日志的话、这仍然会有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙