请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61378-Q1 TI 团队、
TPS61378-Q1是否可支持低于负载/条件?
- 升压稳压器的电源/输入电压= 3.3V 典型值/固定值
- 升压稳压器的目标输出电压=~8.0V
- 摄像机和外围设备的输出负载=~8、2W +下游限压器的输出负载为~1、3W =~9、5W (最大值=~1、2A)
- 使能输入功能
- 电源正常状态输出(可选)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 团队、
TPS61378-Q1是否可支持低于负载/条件?
尊敬的 Piotr:
TPS61378-Q1可以在 Vin = 3.3V、Vout = 8V、输出8.2W (Iout = 1.025A)的条件下工作。
当 RLIM = 20kΩ 时、保证的最小最大输出功率约为9.7W。 由于 最大输出功率由峰值电流限制控制、因此限制不那么准确。 同样、 当 RLIM = 20kΩ 时、 最大输出功率的范围为 9.7W ~ 14W (典型值为12W)。
TPS61378-Q1具有 EN 引脚和电源正常状态引脚。
简而言之、 TPS61378-Q1可以满足列出的所有要求。 唯一的问题是受限的最大输出功率无法精确地达到9.5W。
如果您看到任何问题、请告诉我。
此致
雷