This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动停止限制

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340644/ucc28740-start-stop-limits

器件型号:UCC28740

 VS 的电流阈值在启动时为225uA、在停止时为80uA。 启动条件、根据我的理解、每个脉冲的电流超过225uA 才能继续运行、但如何使用/了解80uA 限制?

/ BERT H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    当 MOSFET 导通时、将从 VS 引脚上拉出交流电流、以补偿整个交流输入范围内的电流检测阈值。 此电流的限制为80uA 至250uA。 当器件启动时、此电流将增至 I_VS_RUN (250uA) 、有助于 MOSFET 导通。 当 MOSFET 导通时、此电流将降至 I_VS_STOP (80uA)。 请参阅以下数据表中的详细说明。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、  

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manuel

    我们最感兴趣的是采用大容量启动水平、以避免由此电源馈送的 PFC 欠压。 如果反激开始时提供的 Vs 输入 大于225uA、则当恒压电压从起始值降低时、反激是否停止?

    / BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    恒压启动电压将由 VS 引脚的 RS1电阻分压器设置。 如果您希望降低启动电压、则需要按照以下公式减小 RS1电阻器。 请记住、减小 RS1电阻器后、您需要以与 RS1减小时相同的比例/比例减小 RS2电阻器、以便保持相同的 OVP (过压保护)电平。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我们为恒压电压设置了一个启动电平、并且转换器从该电平开始、当我们降低恒压电压时、它会停止在大约相同的电平、还是它是80/225的低值迟滞还是停止 几乎与启动电平相同?

    / BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT。

    1.是。 如果将恒压电压降低到导通阈值以下、器件很可能会关闭、因为 Durant 启动过程中、VS 引脚的拉取电流将低于225uA。  

    2.Vs 停止电流(80uA)是当器件在低压线路中以满载运行时、应从 VS 引脚拉出的最小电流。 它与启动过程无关。

    谢谢!