This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:UCC28C54赢得#39;t start、奇怪的 WBDesign

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340266/ucc28c54-ucc28c54-won-t-start-strange-wbdesign

器件型号:UCC28C54

您好

我在使用 UCC28C54的交流/直流设计中使用了 WEBench 设计器、并在随附的 PDF 中获得了该设计。

我根据设计构建了它、但 UCC28C54无法启动。

深入了解细节、我注意到两件事。

首先、引脚7 VDD 上的电压电平大约为3V。 这并不奇怪、因为二极管桥的直流电平大约为320V、而由 Rstart 电阻器组成的分压器和 Rfbt+Rfbb 电阻器在引脚7 VDD 上产生的电压大约为3V。

 UCC28C54需要14.5V 才能启动。

其次、 UCC28C54数据表指出电容器 CVDD (或数据表中的 C12)需要为22uF、IC 未启动是该电容器太小导致的常见误差。

在 WebBenchDesign 中、它 仅为 3.3uF。

那么我的问题是- WeBenchdesign 应该如何工作,我怎样才能使它工作?

请注意、我将3.3uF CVDD 替换为22uF 电容、但没有任何区别。

我还尝试将 Rstartup 电阻降低至大约18V、但出于某种原因、它似乎不高于12.6V。

e2e.ti.com/.../4010.WBDesign3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图是否与随附的完全相同-如果不相同、请发送原理图进行审阅。 这种支持通常需要大约一周的时间。 我会作答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、我完全遵循了此原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据随附的原理图重新设计了 VDD 器件。
    但它仍然不起作用。 我得到一个上升到14.5V 的电  压、UCC28C54显然试图启动、但电压快速下降到9V、此时 UCC28C54 显然会关闭、斜坡重新启动、然后重复此过程、如原理图所示。  

    请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据随附的原理图重新设计了 VDD 器件。
    但它仍然不起作用。 我得到一个上升到14.5V 的电  压、UCC28C54显然试图启动、但电压快速下降到9V、此时 UCC28C54 显然会关闭、斜坡重新启动、然后重复此过程、如原理图所示。  

    请提供建议!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供转换器的原理图、而不仅仅是部分内容。 收到之后、我会进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的原理图 BOM 等位于原始帖子的 PDF 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以更改 RAUX = 0、然后重新测试、以查看在没有 VDD 向上和向下计数的情况下是否可以继续操作?

    此外、您能否在 VDD 达到14.5V 及附近时提供 OUT 引脚的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我附上了一系列波形、所有这些波形都采用了上述重新设计的设置。

    可以看出、没有大约14.5V 的输出、或者在20ms 期间、电压下降到9伏。  

    但是、我可以通过在串联电阻器和二极管上注入16伏电压来快速启动器件 VDD、但即使在这种情况下、它也需要大约1秒的时间才能开始运行。 我还添加了这种情况的波形。 一旦器件运行、可以移除注入电压并继续运行、因此这是一个启动问题 only.e2e.ti.com/.../7762.waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试设置 Raux = 0以查看转换器是否可以工作? AUX 绕组 DAUX 处的电压波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于完全没有输出、因此也没有辅助电压、因此我没有。 一旦电路开始工作、它就会继续工作。
    如果你真的认为它会产生影响,我可以 尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX 绕组的 DAUX 波形为0V 平缓。
    我从外部 PSU 注入电压并且 UCC28C54启动后、AUX 电压将正常。 您可以在我在上面附上的最后一个波形图像中看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从外部 PSU 向 VDD 注入电压、然后电路开始运行的波形。 如您所见、在 UCC28C54开始工作之前、没有 AUX 电压、大约需要一秒钟时间才能达到14.5V。 那么、我想现在的真正问题是-为什么 UCC28C54在达到14.5V 后需要1秒的时间才能开始调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在 Webench 设计中发现了另一个错误、并修复了它。  最后、设计"有效"、或者启动并生成电压。

    我的原始问题仍然存在-这个 webench 设计应该如何工作?

    因为据我所见、VDD 无法达到 UVLO 导通以上、最重要的是、软启动如此之简单、 即使 VDD 达到14.5V、电路也绝不会启动。

    我由此学到的是远离 Webench 设计工具。  

    但现在我有点担心、这个设计还会关闭什么呢?  

    据说此设计的效率约为90%。 当它包含这样的钝错误时、它的可信度有多高?

    我真的很想 TI 对此做出解释。 这是我可以从 TI 设计工具中获得的结果吗?

    因为 Webench 网页中显示为

    " 此环境为您提供端到端电源设计功能、可在设计过程的所有阶段节省您的时间。"

    它肯定是 h... 没有为我节省任何时间。 恰恰相反。 现在、我必须完成设计的每个小细节、以确保设计工具中没有内置的其他"错误"。 我最好是从零开始自行设计它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软启动电容值 C21过高、需要很长的软启动时间、因此 VDD 电容器无法存储足够的能量来等待这么长的时间。

    Webench 真的是一个帮助入门的工具。 您需要在基准测试中检查所有电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您确实不应该像不应该推销的产品一样、而是应该放置一个警告标志、指明它会产生完全错误的设计。
    这里的支持也没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处的支持旨在帮助查找调试信息或提供调试建议。 Webench 用作起点、其初始设计需要进行基准调试、以确保工作和调整符合规范。