This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:TPS61088-Q1散热注意事项

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340466/tps61088-q1-tps61088-q1-thermal-consideration

器件型号:TPS61088-Q1

我正在尝试使用以下设计输入来设计 TPS61088-Q1

VinMin=3.2V Vinom=3.3V Vinmax=3.4V Vout=5V Iout=3A Ta=100°C  

由于 Ta=100C、开关频率将变为195.367kHz 且 Tj=129.646C

这种设计是否合适? 我正在附加 WEBENCH 设计文件的链接。 您能否检查并验证设计  

还想知道,有没有任何冷却机制为这个 IC . 我在数据表中讨论了散热注意事项信息。 我的设计需要考虑多大的铜厚度?

 

webench.ti.com/.../27  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    感谢您与我们联系。

    您的设计链接不可用。

    您的设计没问题、但我们通常会选择200kHz 的最低开关频率。

    有关布局 覆铜厚度、您可以参考我们的 EVM 板。

    TPS61088Q1EVM-037评估模块用户指南(修订版 A)

    它分为4层、每层具有2oz 覆铜、其 结至环境热阻的计算值为25.8°C/W。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的回复