请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088-Q1 我正在尝试使用以下设计输入来设计 TPS61088-Q1
VinMin=3.2V Vinom=3.3V Vinmax=3.4V Vout=5V Iout=3A Ta=100°C
由于 Ta=100C、开关频率将变为195.367kHz 且 Tj=129.646C
这种设计是否合适? 我正在附加 WEBENCH 设计文件的链接。 您能否检查并验证设计
还想知道,有没有任何冷却机制为这个 IC . 我在数据表中讨论了散热注意事项信息。 我的设计需要考虑多大的铜厚度?
webench.ti.com/.../27