This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:Ron 功率损耗计算

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339996/lm34927-ron-power-loss-calculation

器件型号:LM34927

大家好、

我是否可以知道 RON 的建议电阻大小是多少?

由于 EVM 中使用0805尺寸、您能否告诉我如何知道流经 RON 的电流来计算其两端的电压和功耗? 如果您能采用下面的数据表值、我将非常感谢您的示例。

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    对此并未披露、但 RON 至 VIN 通常调节至1V 至2V 左右、因此可使用流入 RON 的电流对导通时间进行编程。  鉴于 RON 电阻通常处于100kOhm 范围内、其中的功率损耗基本可以忽略不计。

    EVM 使用0805侧的 RON、但不是必需的 IMHO。  

    希望这可以解答您的问题。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    但我的客户测量下面的点、那么电压仅约为0.5V、我是否可以知道1~2V 意味着整个 RON 上的电压? 是否可以共享 RON 上电压的 EVM 测试结果?  

    谢谢。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    对于此类 COT 器件、我们通常会选择1到2V 的电压、但让我来和我们的设计团队再次确认一下。  很抱歉、我目前无法测量、因为手头没有 EVM。  我会尽快回复您。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    很抱歉我的误解。  我将 RON 设置为另一个降压电路的 RT、在这种情况下、低侧 RT 引脚通常调节为1V 至2V、而 IC 会读取电流以对频率进行编程。  对于 COT、RON 基本上与低阻抗节点相连接地、IC 通过 RON 读取来自 VIN 的电流、该电流会增加到 VIN 以根据调整导通时间。 这与 RT 引脚不同。  再次抱歉让您感到困惑。  

    与 VIN 相比、RON 引脚电压通常非常低、我们可以将其简化为零电压、以便快速估算其最坏情况下的最大电压、即 VIN 本身。  即 RON 电阻在运行期间几乎会看到整个 VIN 电压、 这也说明了我们的 EVM 和示例电路中使用的大尺寸 RON 电阻。  

    让我更正我之前的答案: 可以安全地估算损耗、即 VINmax^2 / Ron。

    再次对误解表示歉意、并感谢您在这个问题上的坚持、这使我能够意识到错误。  对于可能给您和我们的客户带来的混乱和不便、我们也深表歉意。

    此致、

    友好