This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ297xx 数据表上的器件比较表是否正确?

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341489/bq2970-bq297xx-is-the-device-comparison-table-on-the-data-sheet-correct

器件型号:BQ2970

大家好,

查看数据表、可以在器件比较表中看到 、应该有一个 UVP 设置为2.0V 的器件(最后一行、根据 一般的 BQ297xy 数据、UVP (V)= 2.0-2.8)

不过、我在表格中找不到器件、因此我想知道此拼写错误是否以及在哪里...

实际上我想在 OVP = 3.850V 且 UVP = 2.5V 时使用 BQ29706
您能否确认数据表上的信息与此版本的 IC 相对应?

谢谢、 此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    器件比较表列出了我们当前所有可用的器件版本。 该表中的最后一个条目(bq297xy)仅列出了我们可以更改的设置以及我们可以对其进行设置的范围。 这并不一定意味着当前存在具有这些设置的器件版本。

    bq29706将具有比较表中列出的设置(OVP=3.850V 和 UVP=2.500V 等)。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 的回答!
    祝你度过美好的一天!
    古斯塔沃