请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25800-Q1 你好
我们目前正在设计双电压电源、我们的问题是如果消耗的220mA 多于1、我们的 IC 会进入误差模式、或者在20分钟后、190mA 也会进入误差模式。 我们在400mV 条件下测量了数据表第20页中所述的 deltaU (这意味着 R_th 值为8k Ω、我们使用了 R_a = 24.9k Ω、R_b = 12k Ω、 以及一个从 V_reg 到 GND 的1uF 电容器、这会将我们的电流设置为 OCP1_4 660mA (假设 I_OCP1max = 1A)。 问题可能是什么? 此外、 我们想问、的表8-1 OCP 设置中的 R_TH 的值是否真的非常严格? 如果由于容差、R_TH 值超出允许的临时呼叫范围、会发生什么情况?