This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1 WD 计算器

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341812/tps6594-q1-tps6594-q1-wd-calculator

器件型号:TPS6594-Q1

您好、专家!
我使用的是 TPS6594-Q1。 在我的示例中、它配置为 Q&A 模式。  
我想知道长窗口、WINDOW1、WINDO2和 WD 序列时序。  TRM 中未提及建议的 MCU 和 TPS6594之间的时间裕度。
是否存在与 TPS6594相关的东西、就像 草案 TPS65381-Q1 wd-clock-talnerspective-calculating - for E2E.xlsx 一样

提前感谢

此致
马尼沙·纳拉亚纳·戈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manisha,

    我们不像 TPS65381器件那样提供 Excel 电子表格、但此电子表格提供的信息位于 TPS6594的数据表中、该数据表包含所有时序要求以及示例图表。

    此部分位于第8.3.11节下

    此处指向数据表的链接

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas
    感谢您的支持。

    第8.3.11节提供了更多有关触发模式下 WD 的信息。
    我正在 Q&A 模式下进行 WD 工作。  
    您能告诉我长窗口、窗口1和窗口2的建议时间间隔是多少吗?
    我还想知道、窗口1中 Answer3、answer2和 answer1之间的建议时间间隔是多少。

    此致
    马尼沙·纳拉亚纳·戈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manisha,

    除了数据表中所述内容外、我们对看门狗问答序列没有任何建议。

    在 I2C 或 SPI 接口上的时钟序列之外的时间之间对应答没有限制。

    还有其他关于看门狗的问题吗?

    Br、

    尼古拉斯