This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:输入反极性保护

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74501-Q1, LM74502-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342467/lm7481-q1-input-reverse-polarity-protection

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74500-Q1、LM74501-Q1 、LM74502-Q1

您好

您可以帮助  为输入终端建议一个反极性保护 IC 吗?

要求如下:

输入功率:1000W 输入

电压:8~24V

输入电流:8v\50A 时的最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    欢迎使用 E2E!

    反极性保护、您可以轻松地将器件连接到器件。 请检查以下器件。

    LM74500-Q1  

    LM74501-Q1 (无 TVS 运行)

    LM74502-Q1 (可以处理背靠背 FET)

    此致、

    S·迪尔