This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020 Fly-Buck 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341177/lmr38020-lmr38020-fly-buck-problem

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: LM5160A

您好!

我想将 LMR38020用于具有3个输出的直流/直流 Flybuck 转换器200mA、其中两个不是隔离式(3.3V/1.5A 和12V/PWM)、其中一个是隔离式(100mA)。 但我遇到了一些麻烦。

e2e.ti.com/.../LMR38020.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。  我认为您对这些问题的分析是正确的。   您可以考虑 LM5160A 吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是否应将 Ipri 值与 IHS-Limit 进行比较?   因为过压保护与 IHS-LIMIT 和 ILS-LIMIT 有关。

    如果是这种情况、第一个选项似乎是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。  我之前试图向您展示5.4A 灌电流能力(Fly-Buck 设计中的负初级电感器电流)。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我明白了。 非常感谢。