This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:如何使用32.768kHz 晶振来缩短精确的系统时间?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340370/tps65911-how-to-abtain-a-accuracy-system-time-with-32-768khz-crystal

器件型号:TPS65911

您好,

我们需要在 TPS65911外部使用32.768kHz 晶体来计算系统时间。

我们的产品在零下50摄氏度的温度范围下使用, 我们可以在25 摄氏度下校正晶体和系统时间,您能告诉我如何在零下50摄氏度的温度范围下实现晶振频率或系统时间精度吗?

使用温度传感器或其他方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    数据表中的电气规格以 ppm/°C 为单位显示了温度对频率的影响。或者、如果器件满足随温度变化的精度要求、则可以使用外部时钟。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不清楚你说,你是否建议使用另一个外部时钟?

    我的初始想法是使用温度传感器测量晶振周围的温度、使用温度系数参数-0.4*10^-8校准温度变化、您认为这个想法是可行的还是您有更好的方法通过温度变化解决晶振频率变化问题?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    您正在尝试测量外部晶体振荡器的温度?  

    晶体频率随温度变化[/报价]

    如 Matt 所述、TPS65911数据表包含与频率温度特性相关的信息。 如果您使用的是外部器件、则需要查看该器件的数据表。 它们应通过数字或图形数据提供类似的信息。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    我测量晶体温度的原因是有一个 PMIC 参数、如红圈所示。

    我的问题是 、在25°C 温度下校准晶体后、如何处理温度变化效应?

    我们的产品在5C 到50C 周围下使用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    我们提供了在线计算器、可帮您将 ppm 转换为 Hz。  

    user5356712 说:
    32.768kHz 外部晶振
    处理温度变化的 影响

    您可能需要对此进行研究的领域:

    • 温度补偿晶体振荡器(TCXO)
    • 电压控制晶体振荡器(VCXO)
    • 晶体振荡器(OCXO)或恒温控制型晶体振荡器
    • 锁频环(FLL)

    谢谢。
    字段