This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:读取0x0055、返回5个字节而不是4个字节。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341741/bq40z50-read-0x0055-return-5-bytes-instead-of-4-bytes

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

读取0x0055数据时、我们发现响应长度为5位而不是4位。 读取0x0054或其他地址时正常。 您能帮助检查一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    此过程是通过 bqStudio 还是自定义器件完成? 似乎读取包含了来自物理地址列表中下一个寄存器的数据。

    如果使用定制器件进行通信、请尝试将数据长度从7减少到5。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺