主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
我很确信、我已经知道答案是"TI 不建议使用 BQ4050系统端、因为它 不会检测/存储多个电池信息"、但我必须要求满足最后1%的好奇心。 bq40z50非常接近我所需要的、如果我可以只通过可交换电池在系统侧使用它、那么我想知道有一种合理的方法可以在系统侧使用它。
另外、我注意到 本主题给出了关于 bq34Z100-G2的响应、但这似乎不正确、因为 bq34Z100-R2产品页面 明确指出该芯片可用于电池组或 系统 因此、我并不真正相信针对该芯片给出的响应。 我想 G2版本可能是只在电池组侧,而 R2升级允许它给我使用的系统侧,但我怀疑这一点。