This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06A:Verilog 模型

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06A, TPS62A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339852/tps62a06a-verilog-model

器件型号:TPS62A06A
主题中讨论的其他器件: TPS62A06

您好!

 TPS62A06A 是否有用于仿真的 Verilog 模型?

提供给客户吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    否、此器件没有 Verilog 模型。

    任何可用的型号均可在此找到: https://www.ti.com/product/TPS62A06A#design-development

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    网站上可以找到 TP62A01仿真模型、但 网站上无法找到 TPS62A06仿真模型。

     TPS62A06是否具有此文件? 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    没有、没有用于 TPS62A06的模型。

    您需要建模/仿真什么?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们需要如下参数

    启用延迟

    2.软启动时间

    放电时间

    4.Lx (具有特定频率的时钟)

    VOUT PG (包括 PG 延迟)

    6.TSETP (更改电压时的压摆率)

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的讲解。

    其中有许多项在 D/S 中指定、如图中所示、或最好在 EVM 上测量。

    1.图9-8显示这大约为70微秒。

    2.该参数的典型值为500us,如图9-8所示。

    3.放电电流规定为150 mA 典型值。  该时间取决于输出电压、负载电流和 Cout。

    4.开关频率指定为2.2 MHz、且随 Vin 和 Vout 的变化会小一些。  最好在 EVM 上进行测量。

    5. PG 的上升和下降延迟在 D/S 中指定,如图9-9所示。

    6.最好在 EVM 上测量此值、具体取决于 Cout、Vout 和负载电流阶跃。

    请告诉我您是否对特定应用有设计要求、我可以提供更多详细信息。

    谢谢。

    克里斯