This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:闪存的示例二进制文件

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6598X-CONFIG, TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340337/tps65987d-sample-binary-file-for-flash

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS6598X-CONFIGTPS55289

大家好、

我的客户使用 TPS55289RYQR 和 TPS65987DDH 设计了原型板。  TPS55289RYQR 由 TPS65987DDH 通过 I2C 进行控制。

SPI 闪存(XT25F16BDFIGT)连接到  TPS65987DDH、但当前为空。  

需要使用 TPS6598X-CONFIG 为 SPI 闪存生成二进制文件、但不知道如何为以下设置生成二进制文件。

是否可以 针对以下条件提供示例二进制文件?

(1) USB 的 TPS65987DDH (5V 设置、15V 设置)的 SPI 闪存二进制数据 主机 正在设置
(2) USB 的 TPS65987DDH (5V 设置、15V 设置)的 SPI 闪存二进制数据 器件 正在设置  

他们只想使用 USB Type-C 电缆连接两个原型板、并确认可以通过 CC/USB 设置5V→15V PD。
TPS65987DDH 不会被设置为 ALT。

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道您系统的全部细节、因此无法提供二进制文件来完成您所需的操作。 有了 GUI、您应该能够依次转到 File -> Save Binary -> Full image

    保存完整映像将保存基本固件和您创建的配置。 然后、您应该能够使用任何 EEPROM 刷写器将.bin 加载到 EEPROM 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christodulos:

    很抱歉我没有解释。  客户 不确定应该为每个寄存器设置什么值才能实现 GUI 中的附加设置。

    是否有可能生成附加设置的二进制文件? 这仅用于实验目的。 我会通过线下的电子邮件发送原理图。

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_setting.txt

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、

    您应该可以使用 IOConfig 寄存器访问 GPIO 设置。  

    要 向 TPS55289发送 I2C 写入数据、请点击"Project"->"New Project"->"TPS65987DDH"->"Advanced"->任何符合系统要求的端口设计。 然后转至 Settings -> Show I2C Events Table。 表单中、您可以转到 Project -> Import Settings from Project 并导入您之前的项目。 您可以使用应用配置二进制索引寄存器来启用需要在 I2C3至 TPS55289上发送哪些 I2C 事件索引。  

    发射供电方能力寄存器可提供设置5V 和15V 合约所需的配置设置。  

    我们不会按照您的请求提供示例二进制文件、因为我们无法针对每个系统进行设计。