请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146
您好!
对于 LM5146控制器、控制器是否会限制 HO 和 LO 电流? 因为、 我在 TI 20A SV601326A.SchDoc 中没有看到任何串联电阻
如果没有电阻,是否不会交叉额定值为2.3A、3.5A? 你有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.