请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我们需要使用 TPS65988CERJTR 在移动电源模式下为器件供电。
所需的最小功率为30W。
是否有可能协商5V 6A 合同?
此致、
艾尔维娜·A·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要使用 TPS65988CERJTR 在移动电源模式下为器件供电。
所需的最小功率为30W。
是否有可能协商5V 6A 合同?
此致、
艾尔维娜·A·