This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988CERJTR 协商合同

Guru**** 2583825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343753/tps65988-tps65988cerjtr-negotiating-contract

器件型号:TPS65988

您好!

我们需要使用 TPS65988CERJTR 在移动电源模式下为器件供电。

所需的最小功率为30W。

是否有可能协商5V 6A 合同?

此致、

艾尔维娜·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvina:

    PD 电源合约的最大电流为5A。 6A 合同是不可能的。

    要在移动电源模式下实现30W 拉电流、您需要6V、5A 拉电流合约或其他最大电流为5A 或更低的组合。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvina:

    仅当灌电流和拉电流彼此识别时、才允许提供非标准电流(>5A) PDO。 请在第 10.2.3.1条下查找 PD 规范中的摘录、可选标准固定、可变和电池电源