主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
BQ25895使用12V 15W 单晶太阳能面板为18650锂电池充电。 但是、当我使用计算机的 USB 端口充电时、显示充电正常。
当太阳能电池板被接通时、它不能被充电。 读取寄存器0Bh 将返回值02h。 读数13h 的返回值为19h。 以下是我的寄存器初始化值。 这是寄存器配置问题吗?

J500和 J501通过短路电容短接、J600是10K 热敏电阻。

请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
BQ25895使用12V 15W 单晶太阳能面板为18650锂电池充电。 但是、当我使用计算机的 USB 端口充电时、显示充电正常。
当太阳能电池板被接通时、它不能被充电。 读取寄存器0Bh 将返回值02h。 读数13h 的返回值为19h。 以下是我的寄存器初始化值。 这是寄存器配置问题吗?

J500和 J501通过短路电容短接、J600是10K 热敏电阻。

请帮助检查它。
谢谢
星形
尊敬的明星:
我在查看寄存器配置时注意到的第一个潜在问题是 VINDPM 设置为12V。 如果太阳能电池板电压降至此电压以下、BQ25895将不会充电。 VINDPM 阈值应设置为低于预期输入电压的某个电压。 例如、使用5V 输入时、VINDPM 默认设置为4.4V。
我建议将 VINDPM 阈值设置为较低的值、例如11.4V (REG0D = D8H)、并检查 BQ25895是否可以通过太阳能电池板输入充电。
此致、
加勒特
您好!
如果您使用的是 BQstudio GUI、请帮助分享与初始 POST 中的图像类似的屏幕截图、但在连接太阳能输入并从所有寄存器中读取之后。 查看所有状态寄存器会有所帮助。
此外、您是否已经通过示波器或其他方法确认、当您尝试开始充电时、VBUS 电压是否稳定?
插入 USB 允许电池充电,即使 J500短路。
为了提供相关信息、短接 J500将导致输入电流限制设置为高于 J500保持开路的情况。 两种情况下、器件都应该能够充电。
此致、
加勒特
您好、 Garrett:
我仅在 I2C 初始化期间使用 BQstudio 的功能。
您能否指定需要监测哪些寄存器? 我可以将这些数据的读数添加到测试程序中。
我的 VINDPM 设置为11.4V、VINDPM_OS 设置为1V。 此时、USB 的5V 电压仍然可以充电、但太阳能的12V 电压不能充电。 这些值如何影响 VBUS 输入?
4.由于存在时间差、我稍后将使用示波器来跟踪 VBUS。
您好!
请查看我的评论如下。
您能否确认我的硬件设计是否有任何问题?
REGN 引脚需要连接4.7uF 的电容才能接地
除了我在前面提到的内容外、我认为您的其他硬件设计没有任何明显的问题。 添加了所需的 REGN 电容器、以帮助执行所需的测试。
您能指定需要监控哪些寄存器吗?
理想情况下、请提供所有寄存器(REG00至 REG14)的寄存器值并启用 ADC (REG02位7 = 1)、以便我可以查看 BQ25895器件测得的输入和输出电压。
我的 VINDPM 设置为11.4V,VINDPM_OS 设置为1V。 此时、USB 的5V 电压仍然可以充电、但太阳能的12V 电压不能充电。 这些值如何影响 VBUS 输入?
5V 和12V 均在输入电压的工作范围内。 该器件将使用5V 输入或12V 输入进行充电。
此致、
加勒特
您好!
很高兴听到硬件变动让您能够按预期使用 BQ25895充电。
VINDPM 和 VINDPM_OS 的功能是什么?
VINDPM 是 BQ25895的动态电源管理功能的一部分。 VINDPM 的用途是防止输入电源过载。 当 BQ25895测量输入电压降低到 VINDPM 阈值时、会降低充电电流、以允许输入电压恢复到正常电平。 BQ25895数据表的第19页提供了有关动态电源管理的更多说明。
VINDPM_OS 是一个用于设置 VINDPM 阈值的寄存器设置。 VINDPM_OS 在"相对 VINDPM"模式下(FORCE_VINDPM = 0)设置 VINDPM 的偏移。 例如、当 VINDPM_OS = 500mV 时、 5V 输入的 VINDPM = 4.5V。
如果 FORCE_VINDPM = 1、则不使用 VINDPM _OS 设置来设置 VINDPM 阈值。 有关如何设置输入电压限制阈值的更多详细信息、请参阅数据表的第18页。
此致、
加勒特