我们在设计中使用上述设计。 在负载测试期间、我发现电池实际上未充电。
STATUS1/2 PG 由微控制器读取、一些基于 GPIO 的 LED 当前正在在测试期间中继状态。
首先、数据表并不完全清楚。 PG 被命名为低电平有效、而 Stat 1/2不是低电平有效。 但如果读取数据表中的数据、当状态标记为 ON 时、它似乎开漏处于活动状态。 所以在我的代码中互操作状态、我将读取为低电平有效。
使用工作台电源运行12V 电源的 Im、并使用 DMM 获得更精细的电流读数。
当我打开项目时、我得到了12V 电源的10mA Draw。 其大约3 -5mA 连接到指示灯 LED。
未连接电池时。 STAT 1和2都点亮、表示开漏被激活。
当连接的 STAT 1中的电池仍亮起时、STAT2熄灭。 表示1的开漏处于运行状态、2为关。
更重要的是、 除了导致 LED 变化的1或2mA 差异。 功率消耗没有显著增加、表明电池正在充电。
我已经在具有3.5V 中间充电的电池上对此进行了测试。
如果如此处所示的快速充电模式下、则 PSU 消耗的功率约为100mA。 非10mA
ISET1针对300mA 充电电流设置。
我已经在这一段时间内把我的脑袋从这一个角度上划了一段时间,并失去了我的想法。
我已经尝试通过将 ISET 交换为1K 电阻器将充电电流增加到1A、这没有区别。 我甚至删除了并完全绕过了我们使用的一些电池保护电路(这里没有显示)、以防这样做... 我已经从制造厂家检查了焊接。 一切如预期般出现。
有人可以在这个电路设计中发现这个问题吗?
PS 此屏幕抓图中未显示的电池附近有一个33uF 电容器。
提前感谢您。
*添加的信息*
已经尝试了另外2个步骤。 我们的另一位工程师根据数据表中的注释发现了2种可能的原因。
- ISET1 220nF 电容器应上拉至 BAT 而非 VREF" 在 BAT 和 ISET1之间连接的0.22-μF 电容器
以改进低充电电流下的运行。" - 从 DDPM 到 GND 缺少建议的10nF 电容器"10nF 的 CDPPM 被添加是为了防止 IC 在启动时错误地进入短路保护状态。
但是、将这些修复程序热接线到我们的原型上后、什么都没有改变。 电池仍然无法充电。