This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-ISO5852S:EP DESAT 引脚负电压

Guru**** 1135350 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344722/iso5852s-ep-iso5852s-desat-pin-negative-voltage

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP
主题中讨论的其他器件:ISO5852S

我们在 DESAT 引脚两端使用肖特基二极管(NRVBAF3200T3G)来限制负电压尖峰。 根据 ISO5852S 数据表、该引脚可承受高达-0.3V 的电压。 根据所选二极管数据表、该电压 DESAT 引脚将承受的 Vf 最大值为0.6V。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:  

    看起来肖特基二极管正向电压值基于正向电流的振幅为安级;我相信在实际操作中、我们不会通过肖特基二极管获得如此大的电流、因此正向压降会更小。

    当 DESAT 功能关闭时、还有一条内部放电路径、这也有助于控制 DESAT 负尖峰。

    因此、我建议在正常运行期间监控 DESAT 引脚电压、以确保电压不会降至绝对最小值以下。 如果可以、我们可以寻找肖特基二极管的替代方案。  

    谢谢!  

    薇薇安