This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:充电 FET 即使在电池电压处于范围内也无法打开

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343810/bq2970-charge-fet-not-turning-on-even-when-battery-voltage-is-within-range

器件型号:BQ2970

我根据数据表中的值将 BQ29700连接到锂电池和 FDN028N20 MOSFET。

在某些电路板上、即使以接近0V 的完全放电电池启动、它也能正常工作。  但是、在其他几个电路板上、我无法使器件开启充电 MOSFET。   我尝试了低至1V 和高至3.7V 的电池电压、在所有情况下、Cout 信号相对于 VSS 始终稍微为负值。

即使在将 V-短接至 VSS 时、该行为是类似的。   

我附上三张图片、其中显示了电路中每个节点的电压。   

当我连接充电器时、Cout 电压会降至 VSS 以下。 MOSFET 上的 VGS 为200-300mV、所以它仍然允许几 mA 的充电电流通过。  我可以看到 V-至 VSS 电压看起来是怎样的故障(尽管如此、因为 FET 一开始从未打开。

如果我将 V-短接至 VSS、我希望它能够清除故障并打开充电 MOSFET、但正如您在下面看到的、它仍然关闭。

最后、如果我移除充电器、充电 FET 最终会导通、但放电 FET 会关断。  不确定原因、但这不会影响正确运行。

我期望在连接充电器时充电 FET 保持导通、仅在 V-和 Vbat 之间的差值超过1V 时才关闭、但即使在 V-短接至 Vbat 时也不会发生这种情况。

对发生什么事有任何想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    看起来该器件触发了 OCC 保护、因为 V-低于-0.100V。 这就是为什么拆除充电器导致保护恢复的原因。 您是否知道您的两个 FET 的总 Rdson 是多少以及您施加了多大的充电电流?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、经过多次头部刮擦之后、问题证明是充电 FET 损坏。  除了 ESD 之外、我无法解释它是如何受损的、因为我们讨论的是非常小的充电电流(在100mA 下)、电压远低于 FET 的12V Vgs 或20V Vds 额定值。

    MOSFET 的栅极和漏极之间具有大约80欧姆的电阻、替换它可以使电路正常运行。