我根据数据表中的值将 BQ29700连接到锂电池和 FDN028N20 MOSFET。
在某些电路板上、即使以接近0V 的完全放电电池启动、它也能正常工作。 但是、在其他几个电路板上、我无法使器件开启充电 MOSFET。 我尝试了低至1V 和高至3.7V 的电池电压、在所有情况下、Cout 信号相对于 VSS 始终稍微为负值。
即使在将 V-短接至 VSS 时、该行为是类似的。
我附上三张图片、其中显示了电路中每个节点的电压。
当我连接充电器时、Cout 电压会降至 VSS 以下。 MOSFET 上的 VGS 为200-300mV、所以它仍然允许几 mA 的充电电流通过。 我可以看到 V-至 VSS 电压看起来是怎样的故障(尽管如此、因为 FET 一开始从未打开。

如果我将 V-短接至 VSS、我希望它能够清除故障并打开充电 MOSFET、但正如您在下面看到的、它仍然关闭。

最后、如果我移除充电器、充电 FET 最终会导通、但放电 FET 会关断。 不确定原因、但这不会影响正确运行。

我期望在连接充电器时充电 FET 保持导通、仅在 V-和 Vbat 之间的差值超过1V 时才关闭、但即使在 V-短接至 Vbat 时也不会发生这种情况。
对发生什么事有任何想法吗?