This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 保持在100%的时间过长

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338129/bq40z50-r2-rsoc-stays-at-100-too-long

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们正在使用 BQ40Z50-R5测量仪表、并尝试针对新的电池对其进行优化。  我们目前面临的一个问题是:

当我们开始放电时、RSOC 将长时间保持为100%、因为 RemQ 高于 FCC。 我不明白,充电后,通过的电荷是2980mA ,但 FCC 只会更新到2880,所以 100mA 不.  电池休息后、RemQ 降低到 FCC 值、当我们开始放电时、RemQ 将恢复更高的值:  

我尝试运行几个周期(允许100% RA 更改)、以确保 更新 RA 表和 QMax、但行为仍然相同。  充电和放电周期内的温度变化只有几度。  您可以 在以下位置找到配置文件: bmon.gg.csv

是否预计 FCC 不会增加更多? 您能帮助我们避免 RSOC 长时间停留在100%吗?

提前感谢您的帮助。

V·普拉普兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    您是否还能共享整个日志文件? 将需要分析整个日志以了解正在发生的情况。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以在这里找到日志文件: Full Log

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    感谢您共享日志文件、我需要一些时间来查看此内容。 我应该明天回复你。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    我查看了数据、我相信您看到的情况是正常的。 更重要的是看看 RemCap 和 FCC ,这些值在充电后是相等的。 我建议尝试另一个放电电流较大的测试、看看您是否看到相同的结果。 我们怀疑低放电导致 SOC 保持在100%状态的时间更长。

    此致、

    尼克·理查兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您查看日志。

    有一件事我不明白。 根据我的理解、较高的放电电流实际上应该会降低 FCC 估算值、因此 电量监测计在100%时应保持更长的时间(如果充电能量相同)。 您能解释一下为什么您认为低电流可能是问题所在吗?

    实际上、在这种情况下、较高的放 电电流不会有任何帮助、因为我们的实际放电流将显著降低。 为了进行测试、我将借助300mA 加快放电速度、但实际用例将更多地介于30 -60mA 放电之间...

    今天、我执行了另一个循环、降低了充电电流(2000 -> 600mA)和收尾电流(400 -> 50mA)。 通过的电荷更高、但 FCC 跳至几乎相同的值。 在相同的300mA 放电电流下、监测计没有 在100%停留更长时间。 不幸的是我做了一个错误的操作,电流没有被记录,但你可以看到其他的值: 较低的 CC 周期

     高收尾电流是否会使电量监测计认为 FCC 不能这么高?

    我将继续进行一些测试、也使用更高的放电电流来观察差异。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    我们的思路是可能没有足够的放电时间过去电荷和较小的放电、从而无法触发 Impedance Track 仿真、将 SOC 从100%降低。 然而,我再次查看了你的 gg 文件,并获得了新的见解。 您表示在放电电流相同的情况下、电量监测计不会停留在100%、更新 SOC 更加合适。 在您的设置中、我看到您已将负载选择设置为0 (平均值 I 上次运行)。 这是有道理的、因为上次测试是在-300 mA 放电时进行的、因为新测试也是在-300 mA 处运行、因此 Impedance Track 算法能够为新测试运行精确的仿真(从而更好地更新 SOC)。 通常建议将负载选择设置为1 (当前平均放电电流)、因为这不取决于前一个放电周期。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我之前 在其他周期做过、也是在-300mA。 因此对于我共用的两个周期、在300mA 上、"我上次运行的平均值"已经一样。 区别必须来自其他方面。 我想现在最好不要改变、但问题解决后、我会试试你的建议:"现在的平均放电电流"。

    我想知道它是否可能来自  在收尾电流较低的情况下高得多的第二个周期的末尾电压。  当电池处于此 EOC 状态时、在静止时、我尝试  从 GPC 列表中加载其他 chemID (我确保始终具有 相同的 RA 值)。 电量监测计复位后 、某些 chemID 确实提供了比其他 chemID 更高的 FCC 估算值。 我正在使用这些其他化学 ID 之一运行新的周期、实际上、电量监测看起来更好、但卡在100%的时间更短。

    我认为不同的 chemID 只会更改 SOC、而不会更改 FCC、因为它链接到 RA 表。 是否预计 FCC 也能改变?

    然后、我还想知道 Ra 系数是否不是太高。 (它们比 我尝试的 chemID 高得多、当我改变它们时、 FCC 大幅下降)我会尝试建立新的学习周期、看看 我是否获得了不同的 值。  

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    SoC、FCC 和剩余容量都相互关联。 是的、当 ChemID 更改时、FCC 也预计会发生变化。

    在引用 Ra 系数时、您是否具体讨论了 Ra 表、不应手动更改这些值。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对于 RA 系数、我觉得它们非常 高。 我确实手动将它们设置为较低的值、并对电量监测计进行了几次放电循环以再次更新它们。 经过两个 Ra 更新周期后、系数比之前大约低20-30%。 就像仪表只会在需要时增加系数,而不会降低它们吗? (或不太容易)

    现在,随着新的更新系数和新的化学,过度充电被显著减少,低于总电池容量的2 %,这对我们是可以的!

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    很高兴听到这个消息。 随着循环次数增加、精度有望继续提高。

    此致、

    尼克·理查兹