This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:可以在17.5V 下使用它吗?

Guru**** 1458010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345083/ucc14240-q1-can-it-be-used-at-17-5v-without-any-problems

器件型号:UCC14240-Q1

我尝试将其与 VDD VEE 18V 设置配合使用、但由于电阻变化、它可以是17.5V。

它能否在17.5V 电压下使用而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您设计为实现18V、那么没问题、因为电阻容差会产生一些小的变化。您应该使用更好的容差的电阻器、例如1%等级或优于1%、以尽可能减小电阻容差会导致设计变化。