请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14240-Q1 我尝试将其与 VDD VEE 18V 设置配合使用、但由于电阻变化、它可以是17.5V。
它能否在17.5V 电压下使用而不会出现任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试将其与 VDD VEE 18V 设置配合使用、但由于电阻变化、它可以是17.5V。
它能否在17.5V 电压下使用而不会出现任何问题?