Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS51200
大家好。 我们有一个 DDR4 TPS51200传统设计、REFOUT 上的电容为~25uF。 最新数据表建议<0.47uF。 许多文章都建议传统设计可以在 REFOUT 上承受更高的负载、但其中大多数建议适用于小于25 μ F 的设计。 在一些情况下、我们失败的电路板测试结果发现 REFOUT 为0.4V、而 REFIN 为0.6V、LDOIN 为1.2V、VIN 为3.3V。 在这些情况下、未对 Vtt 进行验证、但我假设它与 REFOUT 匹配。 它离 REFIN UVLO 很近。 REFOUT 上的负载是否可能会导致不稳定并损坏器件? 在故障电路板中、我们只减小了 REFOUT 电容、发现 REFOUT 仍然为0.4V。 欢迎提供所有反馈/建议。