This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式变压器参数

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345552/flyback-transformer-parameters

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:LM5155

在查找适合反激式变压器设计的电感和电感器电阻等参数方面需要一些帮助。  输入为8V-60V、输出为12V 4A。  开关频率为250kHz。  我曾尝试使用"LM5155_56_Webch.xlsx"电子表格、但电感值比使用 Excel_Quickstart_Calculator_Flyback_Design 的建议值大得多。  计算器得出的初级电感值为240uH、Webench 建议的值为 初级电感为2.7uH。  还为 R17 C21指定了适合的缓冲器值。  欢迎提出任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对反激式变压器初级电感和匝数比附加了 Webench 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电子表格计算器为您推荐的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛并获得详细的说明。

    Webench 和快速入门计算器建议之间的差异可能是由于输入值的微小变化所致。
    例如、Excel 计算器使用最大 Vin 值进行最坏情况下的计算、而 Webench 可能使用平均或标称 Vin。
    但是、两条建议都应该采用固态反激设计。

    电感负责产生电感电流纹波和从 DCM 到 CCM 运行的入口点、具体取决于负载。

    若要查看不同电感的影响、我建议使用我们的功率级设计器工具。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    您可以双击方框图内的变压器来查看电流纹波波形。
    基于此、您可以决定哪个电感更适合您的应用。
    设计工具还附带一个缓冲计算器、因此您可以用一颗石头捉住两只鸟。

    此致、
    尼克拉斯