This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:无法为电源转换器获得稳压输出。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183-Q1, LM25183, LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345998/lm25183-q1-unable-to-get-a-regulated-output-for-my-power-converter

器件型号:LM25183-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25183LM25184

大家好、我正在使用 LM25183-Q1在输入电压范围为9V 至20V 的情况下获取5V 的输出电压。 我使用 TI 提供的设计表来计算电感以及设计中的所有无源器件。 设计表为我计算出的2:1变压器电感为8uH、而我使用的是数据表中推荐的2:1 - 14uH Coilcraft ZB1052-AE 变压器。

这是我用于构建原型的设计表的屏幕截图。

内置的原型不调节输出电压。 此外、我看到当它在稳定状态时在边界导电模式和频率折返模式之间不停地来回变换时、它变得不稳定。 我还可以看到、在几种情况下、即使次级侧的电流没有一直下降到0、MOSFET 也处于开启状态。 到目前为止、我已经使用分线板和 PERF 板构建了该原型、因此布局并不是非常干净。

在此信息中、我还附上了我的原理图供您参考。 您能帮我解决这个问题吗?

此致

钦梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    感谢您使用 LM25183进行设计。  我认为主要的问题是在您的电路板中。  除了使用性能板、您应该构建一个干净的 PCB。 噪声会影响性能。  

    我知道、在花大量时间设计 PCB 之前、您需要先验证基本性能。 在这里、我建议您订购我们的 EVM。  您应该订购和 LM25184 EVM (下面的链接)、用 LM25183替换 IC、根据您的选择更改变压器、并且还应使其他元件与您已决定的相同。 完成这些操作后、您将看到您的设计在我们的 EVM 布局上效果很好。

    https://www.ti.com/tool/LM25184EVM-S12

    关于您的计算器图片、我想您做得对。  

    关于原理图、您可以考虑进行以下更改:

    • 删除跨初级绕组的0.1nF 电容器。  
    • 在 VIN 和 GND 之间安装一个0.1uF 电容、放在 IC 旁边。
    • 删除 C1和 R1缓冲器: 0.1uF 和10k 太大。 可以在测试后确定缓冲器的值。  但是、对于初始测试、它们可以保持断开状态。
    • 您可以考虑在输入轨上再添加一个22uF 电容。   
    • 请注意、使用我们的 EVM 板、或者按照数据表中提供的布局指南并参考 EVM 板布局示例来设计您的 PCB。  这对于获得良好的设计并使其正常工作非常重要。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    我订购了评估板。 我将对其进行更改、并随时将结果发布给您。 谢谢你。

    此致

    钦梅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    谢谢!  我期待您的最新动态。  祝你好运!

    此致、

    友好