This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:NC 引脚连接

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345989/tps2640-nc-pin-connections

器件型号:TPS2640

请指明连接 N 的最佳位置。 VQFN-24封装上的 C 引脚(即引脚1-7、11、16和21)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    TPS2640器件的 NC 引脚可以保持开路或连接到 RTN 以增强热性能。 对于 VQFN-24封装、NC 引脚1-7和16连接到 RTN、因为它有助于扩大覆铜区。 我们将其他 NC 引脚保持开路、因为将它们连接到 RTN 不会产生明显的 差异。

    请参阅 EVM 原理图和布局、

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我确实注意到 EVM 布局大多数人都应该以"无连接"的方式读取 NC、并且不清楚该怎么做。 请将您的建议添加到数据表中。 谢谢、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 说。 我们将在下一个数据表修订版本中包含这些信息。

    谢谢。

    勒凯什