This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最大可读电池电压

Guru**** 2545250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344999/bq40z80-maximum-readable-cell-voltage

器件型号:BQ40Z80

我正在查看相关文档、但没有看到关于最大可读电池电压的声明。

我看到建议运行条件提供的最大值为每节电池5V、以及任何电池抽头引脚上的绝对最大值为35V。

对于仍然可以从 ADC 中产生有意义值的差分电芯输入、我可以读取的最大物理电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    请允许我留出一点时间与我的团队就该问题达成一致。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    与我的团队讨论后、 5伏是 ADC 不会饱和的最大电池输入。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 Nick。