您好!
请查看5V/2A 充电规格原理图。
作为 ILIM 引脚输入电流限制设置的示例、请进行说明。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看我在下方关于原理图审核的评论。
-除非您计划设置 TS_IGNORE = 1 (REG0x1A bit 7)以忽略 TS 引脚反馈、否则需要连接 TS 引脚、如数据表第23页的图8-3所示。 数据表提供了 RT1和 RT2计算示例。 虽然如果您不打算连接热敏电阻进行电池温度监测、但可在以下电阻器值 RT1 = 10千欧姆和 RT2约= 8千欧姆之间连接 TS 引脚。
总之、如果您计划设置 TS_IGNORE = 1、则 TS 和 TS_BIAS 引脚可以保持悬空。
- BQ25628E 上的引脚3是 PG (电源正常指示器)而非 PMID_GD。 它是一个状态输出。 如果不想使用、可以将其保持悬空状态。
原理图的其余部分看起来没有问题。 我看不到任何明显的问题。
Unknown 说:请作为 ILIM 引脚输入电流限制设置的示例进行说明。
输入电流限制由 REG0x06中的 ILIM 引脚和 IINDPM 寄存器设置进行设置。 实际输入电流限制将是寄存器设置和 ILIM 引脚设置之间的较低值。 在提供的原理图中、ILIM 引脚将输入电流限值设置为约1A。 您提到这是一个2A 充电器设计。 因此、您可能需要将 ILIM 电阻器减小到大约1.2千欧、以将输入电流限制设置为略高于2A。
此致、
加勒特