This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:软启动期间过热。

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346554/tps2660-overheat-during-soft-start

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS1663

BU 朋友、您好!

以下是 Efuse 客户的要求:

1.设备的输入端为12节电池,最大电压为50.4V ,最小电压为26V;最大工作电流为2A ;

2、配备过流保护功能,保护阈值约为4A。 带有短路保护功能的二极管。
3.与大型容性负载兼容,电容暂时设置为200uf。

我了解了电子保险丝、比如 TPS2660、用官网上的计算工具进行计算。 此器件的主要问题是、它在软启动期间会过热。
是否有其他合适的器件值得推荐?