This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:原理图审阅

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347468/bq40z50-r1-schematic-review

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好、先生/女士:

我们有需要您支持的新设计。

请查看我们的原理图并向我们提供您的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2B00_TPS25751D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    PTC 和 PTCEN 引脚不应直接接地。 下面的屏幕截图显示了正确的连接:

    当不使用温度传感器时、最好将 TS3和 TS4与10K 欧姆电阻器串联接地。

    如果未使用 PRES 引脚、最好将该引脚悬空。

    应用是否为1节串联电池? 因为我看到 VC4、VC3、VC2、VC1全部连接在一起。

    此致、

    尼克·理查兹