This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:最小 Vo 电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347465/tlc59116-min-vo-voltage

器件型号:TLC59116

您好!

TCL59116的 Vo 的最小值是多少? 在数据表中、最大 电压为17V、但规格中没有最小值。

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    实际上、最小输出电压由您的输出电流决定。 请参阅下图以确定最小输出电压:

    BR、Jared