请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z620 您好!
我正在尝试使用 BQ28Z620完成学习周期、在遵循 TI 指南时遇到以下问题。
- 放电循环按预期完成、标记 FD 和 TD、然后在4小时后设置 REST 标志。
- 充电周期按预期完成、标记 FC 和 TC、然后设置 REST 标志、在一段静止期后切换 QMax 并更改为0x05。
- QMax 标志会消失、并且在放电期间 RA 表不会更新。
这里是否有任何情况会导致此问题? 它似乎一直有效、直到我开始第二次放电、并且 RA 表不会更新。
谢谢。
大卫