This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:更快地进行量产测试

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344703/bq78350-faster-testing-in-production

器件型号:BQ78350

您好!

我的一位同事询问了一种在 PCB 制造过程中加快测试速度的方法、而不是实际的电池组。 目前我们进行过反复测试和欠压测试、以实现100%功能测试、但时间相当长、因此仅等待检测设置位和关断 FET 就需要额外的时间。  

一段时间以前,我记得在一个 bq 中有一些选项,把计时减少10倍时,放在一种快速测试模式,但我不记得它实际上是什么 bq。 是否有办法对 bq78350执行相同的操作?

如果没有、我认为只要芯片正在读取电压、并且 FET 在另一个步骤的负载下进行测试、在生产中就没有"实际"值来测试功能、因为在开发过程中必须验证通用配置。 固件由 CRC 进行检查、所用硬件部件(ADC 和 FET 驱动器)在测试的其他步骤中单独进行测试。

TI 对这些问题的生产测试有何建议?

提前安装油箱

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    问题已分配、我们将在明天回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有特殊的快速测试模式(或者我误解了说明)。 在正常模式下、bq78350每250ms 测量一次电流等、并且每秒更新一次 SBS 值。

    TI 没有使用 TI 监测计的系统的建议测试程序。 TI 测试监测计(芯片级)和系统级测试由客户决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们将尝试使用一些选项来提出一种可以更快一点地进行测试的方法。