This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:SIMPLIS 模型的要求

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, TIDA-010015, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348316/ucc27517-requirement-for-simplis-model

器件型号:UCC27517
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015

尊敬的先生/马安先生:

        我想在 SIMetrix 软件中对 TIDA-010015 (480W SMPS)设计的原理图进行仿真。 但为此、我必须使用 UCC27517的 SIMPLIS 模型。 但很遗憾、我没有得到 MOSFET 的 SIMPLIS 模型。 TI 网站中只有它的 PSPICE 模型。 如何解决该问题?

我正在等待您的回复。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arghya:

    感谢您联系 TI。  

    目前、我们没有适用于该器件的 SIMPLIS 模型。 使用 PSPICE 模型是否存在限制?

    此外、我还想指出的是、我们在 UCC27517A 中确实有一个"A"型号、我们建议该型号相对于非 A 型号、其 主要区别在于 A 版本上改进了负电压处理能力。

    谢谢。

    耶利米