This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:HO1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348380/lm51772-ho1

器件型号:LM51772

您好!

我可以知道 HO1最高电压是多少吗?

在36V 或48V 设计中、MOSFET VGH = 20V 就足够了、对吗?

谢谢

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    HO1为最大输入电压(包括任何过冲或电压峰值)+ Vcc2 max (请参阅数据表-目前给出了标称值、因为此数据表只是初始值、所以现在您可能获得6V 的电压)

    请记住、MOSFET 的 VGH 与栅极-漏极有关。

    因此、对于 VGH、您需要将其与 V Hox - SWX 进行比较、后者是最大 Vcc2。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    根据我的理解、高侧 MOSFET VGH 20V 已经足够、因为 LM51772应用上的 VGH 将为  V Hox - SWX、其最大 Vcc2 =~6V、对吧?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、没错。

    此致、

     斯特凡