This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200降压转换器潜在的稳定性问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228681/tps560200-buck-converter-potential-stability-issues

主题中讨论的其他器件:TPS560200

我通过用于 ESP8266电源3.3V 的 TPS560200降压转换器构建电路。 但我面临着潜在的稳定性问题。
然后按照提到的数据表连接所有组件。

我在为初始测试电路构建时获得1.0332v。
然后在 R1上连接61.9k Ω、在 R2上连接20k Ω。 然后、我发现了潜在的稳定性问题。

我的意思是、它可以提供3.4V 电压、然后下降至0.34V。
无论我所期望的是什么、我都没有获得适当的输出。

请帮我!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与我们分享您的原理图、以便我们进行审阅并提供反馈

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此、我为3.3V 输出使用了61.9k Ω 的电阻、而不是为1.0V 电路的其余部分使用了6.19k Ω 的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图 配置正确、但可以通过在 C5处加入前馈电容器来提高稳定性。  

    可以使用以下公式来优化该电容器的值、其中 fco 是不带外部前馈电容器的单位增益交叉频率、R1是顶部电阻器、R2是反馈电阻分压器中的底部电阻器。

    如果这样无法改善问题、请共享您的电路板布局和波特图。 输入和输出波形、以便我们可以对其进行深入研究。  

    此外、似乎当 R1配置为6.19k 时不会出现该问题、但仅当 R1值更改时才会出现问题。 如果属实、请仔细检查 R1处的焊料和连接到 VSENSE 的布线。