This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942测量存在问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227712/bq76942-problem-with-the-measurement-of-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、专家!

代表我的客户发帖、他在 使用 BQStudio 时遇到一些问题。

该图片显示了由 BQ76942 (我使用 BQStudio)监测的数据:

我连接了三节电池、每个电池的电压约为4V。

但芯片测得的数据与实际情况相差很远(电池1的电压为0.2V、电池2的电压为1.7V)。

我不知道这是否是我的电路设计问题。 下图显示了我设计的电路。

我想知道这是不是电路设计引起的测量误差。

如果你的公司能够提供建议,我会非常感激。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

     它们是否正确配置了 Vcell Mode 寄存器?



    要进行完整性检查、请测量电芯输入端和 VCx 引脚(VC10-VC9、VC2-VC1、VC1-VC0)上的电压。 VCx 引脚应与电池上的电压匹配。

    我在原理图中看不到任何令人震惊的内容。 我看到它们短接了正确的电芯。 我唯一看到的是标签,见下文(没有什么严重,但不一致,可能会带来混淆)。   



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jose。

    很抱歉让你久等了。 问题已经解决。 它实际上是提出的寄存器配置问题。

    非常感谢。

    此致、
    阿奇·A·阿奇