This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:如何对电池进行表征?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQ28Z610EVM-532, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227896/bq28z610evm-532-how-do-i-perform-a-characterization-for-my-batteries

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1GPCCHEMBQSTUDIO、BQ28Z610

现在、我将2S 电池与 BQ28Z610EVM 配合使用。 在 BQ Studios 上,没有学习循环的选项。 TI 文档(SLUA777)在第1页的底部、显示了我可以使用 BQ 演播室执行放松、放电、放松测试。  


使用 BQ28Z610EVM 时、在 BQ Studio 上执行此测试的过程确切地在哪里?

是否还有其他方法可以将这些电池寄送到 TI 去对其进行表征?

 BQ28Z610EVM-532和 BQ28Z610-R1之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    您可以使用 bqStudio 中的 Registers 选项卡来记录数据以进行化学成分 ID 匹配。 然后将数据提交到 TI.com 上的 GPCCHEM 工具

    您将需要手动启动/停止充电/放电。

    BQ28Z610EVM-532是一款包含 BQ28Z610的评估板

    BQ28Z610-R1是可订购电量监测计、也是该电量监测计上的固件的名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 R1电量监测计是否可以安装在常规 EVM 上并与 GUI 配合使用? 我能否将这些电芯送到 TI 进行表征、如何开始这一过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    您 可以将 EVM 上的固件升级到 R1。 https://www.ti.com/product/BQ28Z610-R1

    为了进行电池表征、TI 提供了 GPCCHEM 工具。 您可以使用 bqStudio 来收集和提交日志。 如果没有良好的匹配、那么 我们可以查看电池的详细信息以执行进一步的步骤。