请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 团队成员
客户的项目需要带 Type-C 物理插头的 USB3.0接口。
我想知道 USB 信号多路复用器是一种 必需 选择合适的逻辑器件?
由于 USB3.0只需要1个差分对、我们是否可以只键入 TX1与 TX2、RX1与 RX2、以摆脱信号多路复用器?
如果不建议这样做、这种连接的潜在风险是什么?
此处客户不需要 PD 功能、只需要5V Vbus、Type-C 控制器和 USB 信号多路复用器是否有任何推荐的 GPN?