客户使用 TPS60401、存在故障、即低温下产生较大纹波(10°C~15°C)
当温度为25°C,TPS60401时、输出正常。
输入2.3V
输出-2.2V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Elodie、Thomas
我叫 Tony Liu、是中国研发团队的 FAE、我们的客户是医疗 IVD 公司、发现我们的 TPS60401在使用方面存在问题。

故障是:
@ Temperature 25°C:TPS60401可以成功地使输入电压反相(输出为-2.2V)。
黄色:用于中 TPS60401 PIN2的探头
粉红色: 用于 TPS60401引脚1输出的探针

我们可以看到输入从0V 升至1.2V 阶跃、并在一段时间后从1.2V 升至2.2V。 我们正在研究1.2V 阶跃的原因。
请给我们一些帮助。 唯一可以确定的是这和芯片有关、因为移除芯片后这些步骤消失了。
@ Temperature 5°C~15°C:TPS60401‘s 输出电压和输入电压将被钳制在1.2V 上。 (启动失败)
以1.2V 为步长的黄色线、不上升、继续保持。
粉色线(波纹图中为黄色线)保持0至-0.8V 并返回0 (看起来像三角波)

我有两个主要的困惑:
我们的 TPS 芯片+ 10uF 电容器组合在打开时需要多大的电流? 我们有数据吗?
此波形是否无法成功启动?
期待您的回复!
您好!
-什么是 EE?
-什么是 TPS60401的前置稳压器和负载?
-您能分享完整的原理图和布局供您审阅吗?
你提到了,
我们可以看到输入从0V 上升到1.2V 步长,并在一段时间后从1.2V 上升到2.2V。 我们正在调查1.2V 步进的原因。
我想第一个图在25摄氏度下捕获、第二个图在5摄氏度下捕获。 但是、根据您的解释、在5摄氏度下 Vin 和 Vout 波形都是相同的。
这是否意味着在5摄氏度时、Vin 不会上升到1.2V 以上? 如果被置为欠压闭锁状态。 要成功启动、最小输入电压应为1.6V。
你提到了,
唯一可以确定的是这与芯片有关,因为删除芯片后步骤将消失。
您是否曾尝试 改用直流电源提供输入电压? 你还能看到 prob 吗?
-启动过程中的总负载是多少?
此致、
费宾
感谢您发送编修。
EE 是医疗 IVD 设备。
该前置稳压器 是一个硅平面齐纳二极管(mm1z2v0):它将电压钳制到2.3V。
TPS60401的负载是 PLL 电路需要30mA 电流。 (故障状态在空载时保持一致)。
1.您能提供一些文档来帮助我理解什么是"非稳压"电荷泵、我认为这是原因的关键。
2.您能描述一下有关 TPS60401 "欠压锁定状态"的更多细节吗?
使用2.3V 外部直流电源时不存在此类故障、因此 在启动过程中 TPS60401和前置稳压器系统之间存在不匹配情况。
我们已经尝试减小限流电阻、系统可以正常工作。 因此、我们分析可能是系统处于"某些临界状态"。 我们希望分析哪个参数处于临界条件下、您有什么建议吗? 我有一些想法,我稍后更新,谢谢。
尊敬的 Tony:
总结 我们在今天的电话会议中讨论的要点。
-齐纳二极管基础知识
-保证 TPS60401在所有拐角条件下在整个温度范围内成功启动所需的最低输入电压为1.8V/1.6V
(VIN 必须高于 UVLO 条件)
-根本原因分析-似乎没有足够的输入电流来驱动 TPS60401。 通过减小 限流电阻、实际上会为电路提供更大的输入电流、这就是器件 能够 正常工作的原因。
如有任何问题或疑虑、请随时与我们联系。
谢谢。
费宾